モータースターターの過負荷防止回路がトリップ(ヒューズ)します。何が原因ですか?

過負荷防止回路やヒューズがトリップ/溶断する理由には幾つか考えられます。

例えば、電源電圧の低下、過負荷防止回路やヒューズの容量不良、モーター過負荷防止回路のトリップ設定値が低すぎる、三相電流の不平衡、モーターの短絡・地絡、配線・接続不良、ポンプの拘束・磨耗、単相モーターのコンデンサー不良、モーター過負荷防止回路の周囲温度がモーターの周囲温度の許容値より高いこと等が考えられます。

これらの推定原因と対応策については、取扱説明書の「トラブルシューティング」の項で説明されています。

また、ポンプ容量が用途に対して不十分でポンプが定格流量を超えて動作していることも考えられます。この場合は、モーター電流が制限値内に入るまでシステムの吐出弁を絞ってみてください。





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati