用途に適したメカニカルシール(軸封)はどのように選択しますか?

グルンドフォスは、各ポンプに対応したベローズ、あるいは、Oリング式メカニカルシールを揃えています。各ポンプに付属の標準メカニカルシールは、流体が水である場合に軸封するよう設計・選択されています。

しかし、一部の特殊な用途では標準シールと異なるシール摺動材やOリング、あるいは、ベローズが必要になります。グルンドフォスでは、カーボン / 超硬(WC)、超硬(WC) / 超硬(WC)、カーボン / セラミック、SiC / SiC等の様々なシール摺動面の組み合わせをご用意できます。
OリングはEPDM、FKM (Vitonと同様の物性を持ちます)、FXM、FFKM(Kalrezと同様の物性を持ちます)タイプがあり、ベローズはEPDMとFKM(Viton®)の二種類をご用意しています。

メカニカルシールは、圧力、温度、化学的適合性、研磨剤の使用、粘度等の幾つかの条件に基づいて選択されます。特殊な用途でポンプをご使用になる場合は、最寄りの販売店もしくは弊社営業までご相談ください。

Viton®とKalrezは、DuPont Dow Elastomersの登録商標です。





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati