水処理

要旨

要旨

水処理をする上で、良い水質を保証することを考慮しなければいけません。水処理とは、最終用途で受け入れられる水を作るための過程のことを述べています。グルンドフォスは、沈殿やろ過といった機械的処理、そして減菌や凝固といった科学的処理のための薬注ソリューションなどを使用して、固体分離のためのポンプソリューションを提供することができます。


例えば、硬水からカルシウムやマグネシウム、酸性水から硫黄や二酸化炭素、赤潮から鉄、茶黒水からマンガン、肥料含有水から硝酸塩、腐卵臭水から硫化水素ガス、濁水から沈殿物や有機など、飲料水処理によって溶解物質が取り除かれ、そこではミネラルは高濃度で分解されます。その他の最終用途としては、産業過程や医学的用途があります。


グルンドフォスのポンプは、主要製品である立形多段うず巻きポンプ(CR)だけでなく、水中型やエンドサクション・両吸込みポンプまで、幅広いポンプ装置をご提供します。私たちの薬注ポンプは、様々な技術に基づき、大小様々な容量に対応しています。また、制御用付属品は、様々な制御を可能にします。


水処理ソリューションを長く保持していくためには、ポンプが耐久性に優れ、コスト効果が高く、トラブルが少ないことが要求されます。グルンドフォスは長年、制御装置や監視装置についても経験を積み、またポンプ用モーターも製造してきました。これは様々な液体の種類や運転条件に対応し、最高効率でポンプを運転できるよう、モーター、制御機器なども含め総合的なポンプソリューションをご提案するためのものです。





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
関連用途

Downloads

 

Pumps in Water Treatment

Pumps in Water Treatment

Water treatment with the pump as a central element.


wu profile

Take a step back...

And see the bigger picture. Grundfos Water Utility profile brochure.


お問い合わせ
コンピテンスセンター

電話番号

中部:053-428-4760

FAX

中部:053-428-5005

ウェブサイト

http://www.grundfos.jp
サービス部

電話番号

053-428-4769

FAX

053-484-1013

ウェブサイト

http://www.grundfos.jp