水処理

概要

要旨

水処理にはあらゆる形状や形式がありますが、グルンドフォスの広範な専用ポンプ製品群は、そのすべてを専門的にカバーしています。グルンドフォスは、海水などの反応性の高い媒質の処理や超純水 (WFI) の製造に向け、水の再利用を可能にする経済的なろ過システムを始めとした信頼性の高いソリューションをご提供します。

グルンドフォスの水処理ポンプは、下記のような各種処理方法をご提供します。

  • ろ過
  • イオン交換
  • 薄膜透過法
  • 電気再生式イオン交換 (EDI)
  • 蒸発法 (純水発生器)
  • 化学薬品薬注法
  • 水の再利用

どの水処理用ポンプも、処理工程前または処理工程中に正確な量の添加物を添加する薬注ポンプと組み合わせることが可能です。

水処理工程に関してグルンドフォスポンプが優れている点は、反応性の高い媒質や過酷な環境下に継続的にさらされても、故障なく動作することです。 薄膜ろ過が応用される逆浸透工程では、超高圧 (60バール) に対応できるように多段ポンプが最適化され、海水に対する耐性を有するチタン製ポンプをご利用いただけます。 低圧の状態では、薄膜ろ過は、製薬、液晶製造、半導体電子製造などの工程に使用される超純水の処理にも最適です。 また、危険なレジオネラ属細菌を効率良く除去するために、飲料水は二酸化塩素で処理されます。

どのポンプも、重要な水質化学パラメータやプロセス工学パラメータを正確に測定・制御する専用システムと一緒に納品できます。

課題ソリューション
逆浸透過程の薄膜ろ過のような高圧用途では、ポンプは要求される操作状態に影響を受ける。グルンドフォスの高圧ポンプはシャフトシールの寿命を縮めることなく、最大60バールの圧力を発生させるように補強されています。
水処理用途では吸い込み圧力が高くなる可能性がある。グルンドフォスは非常に高い吸い込み圧力に備えて、耐久性のあるフランジをご提供します。
設置スペースが限られている。グルンドフォスは、高速Eソリューションやブースターモジュールを含むコンパクトポンプを幅広く取り揃えています。