住宅の給水

概要

要旨

【優れたホームパフォーマンス

安全な水が常に家庭の蛇口やシャワーから出てくることを当然と思っている方は多いと思われますが、実際これは贅沢なことなのです。 世の中には、安全な水をそんなに簡単に手に入れることができない人がいるのです。 世界の隅々まで水を供給するには、画期的なポンプテクノロジーと持続可能なソリューションが必要です。 グルンドフォスでは、ニューヨークやパリの都市住宅、また北京やナイロビの農村住宅に、それぞれの需要に対して最適な圧力で必要な量の水をお届けします。

グルンドフォスの一戸/二戸世帯住宅用の家庭給水ソリューションは、屋内/屋外の上水、給水、雨水利用、庭の散水をカバーする、極めて柔軟性の高い製品群です。

【特殊なニーズに対応する特殊ポンプ】

主管の圧力が低い、複数の蛇口が開くと圧力が低下する、遠隔地に住んでいる、庭の散水用の雨水の圧力を上げたいなど、実生活に即した用途では様々な問題が発生します。また、人々の生活スタイルや好みも千差万別です。 そのため、グルンドフォス給水製品は、特定のタスクや環境に応じたメリットが提供できるようになっているのです。 その上、どのポンプも、使いやすさや高い信頼性に加え、優れた耐久性や簡単な設置ができるよう設計されています。 それは、どなたにも優れたホームパフォーマンスを感じていただきたいからです。

【持続可能性を最優先

省エネポンプソリューションはグルンドフォスの商標ですが、家庭用給水製品群も例外ではありません。 低消費電力で優れたポンプ効率をご提供し、ご家庭の皆様に高い快適性と低いエネルギーコストをお約束します。 大部分のソリューションには、可変速ドライブが装着されており、水流条件が変化しても、確実にポンプの性能を適合させることができます。

【グルンドフォス水圧管理装置

グルンドフォス水圧管理装置は、グルンドフォスの様々な家庭用給水ポンプで使用可能なコンパクトな制御ユニットです。 これは、家庭用ポンプソリューションにおける機能性とインテリジェンスとの融合に、新しい基準を打ち立てました。 PM1 (基本柔軟性) とPM2 (汎用コントロール) は、シンプルな家庭用途から非常に複雑な家庭用途まで、あらゆる範囲をカバーし、制御や快適性に関する市場の多様なニーズに対応しています。





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
パンフレット

給水

Grundfosの給水製品群とその関連問題に関する情報をダウンロードする:

Home Performance

HOME PERFORMANCEがあらゆるニーズにお応えします。

HOME PERFORMANCEポンプ製品群に関する詳細、および、この季節の販促プランの壁掛けチャートや一覧表をご覧ください。


HOME PERFORMANCE製品群

HOME PERFORMANCE製品群フォルダ

HOME PERFORMANCE製品群に関する重要な情報を満載したポケットガイドを用意しています。


お問い合わせ
コンピテンスセンター

電話番号

中部:053-428-4760

FAX

中部:053-428-5005

ウェブサイト

http://www.grundfos.jp
サービス部

電話番号

053-428-4769

FAX

053-484-1013

ウェブサイト

http://www.grundfos.jp