取水用表流水

概要

要旨

湖畔や河岸の浅井戸から表流水を汲み取ることで、自然ろ過された処理しやすい水を供給することができます。大量の水が必要な場所では、表流水は湧き水や地下水を補完する素晴らしい水源になります。

グルンドフォスは、表流水の水源の様々な要件を満たすためのポンプソリューションをカスタマイズすることができます。川や湖の季節的な変化については、浸漬型多段SPポンプが周期的に発生する制御不能の高い水レベルの用途に理想的だと言えます。

湖や川は汚染や薬品にさらさている可能性があるため、湖畔や河岸を通したろ過と最適な化学減菌との間に慎重なバランスを維持する必要があります。また、遠隔操作の利点を加えると、化学薬品や最終処理試験、そして電力消費の最大20%を削減することができます。

グルンドフォスが開発した完全自動減菌システムは、塩素ベース減菌法の簡素なソリューションをご提供します。 グルンドフォスでは、塩素ガス (Cl2)、次亜塩素酸ナトリウム (NaOCl)、二酸化塩素 (ClO2) などの塩化化合物を用いた減菌方法や、それに関するアドバイスをいたします。

グルンドフォスでは、可変速ドライブとモーター保護部品を組み合わせた組立済み完全システムをご提供します。 グルンドフォス CUE周波数コンバータは、市場で最も柔軟性が高く、応用範囲の広い、ポンプ用外部可変速ドライブ製品群の一つです。 簡単に使用できるMP 204モーター保護機能を併用することにより、運転安定性を確保すべく、24時間体制で、空運転や過負荷などの重要なパラメータを監視・制御することができます。

グルンドフォスでは、ポンプソリューションの選定、設置、運転、メンテナンスに至るまで、お客様の様々な要件を満たすための専門知識を有しています。 また、グルンドフォスの試運転契約は、日常メンテナンスからスペアパーツやポンプオーディットに至るまでの全ての段階をカバーする正確な設置作業やサービス契約を保障します。





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Downloads

 

SP Reference Tool

SP Reference Tool

Engineering manual for optimal SP installations.


wu profile brochure

Take a step back...

And see the bigger picture. Grundfos Water Utility profile brochure.


お問い合わせ
コンピテンスセンター

電話番号

中部:053-428-4760

FAX

中部:053-428-5005

ウェブサイト

http://www.grundfos.jp
サービス部

電話番号

053-428-4769

FAX

053-484-1013

ウェブサイト

http://www.grundfos.jp