表面洗浄

概要

要旨

-10℃から120℃までの広い温度範囲に対応するグルンドフォスのポンプは、表面洗浄においてほぼ全ての物質を除去することができる理想的なポンプです。 洗浄工程で使用される反応性の高い媒質をポンプ内に安全に閉じ込めておくことができる二重シール構造を採用していることで、周囲に影響を与えることもなく、また組立工程に携わる作業員を危険にさらすことがありません。 シャフトシールに使用されているゴムはどんなに反応性の高い科学溶液にも耐久性を持つため、表面洗浄用グルンドフォスポンプによるスムーズな作業をお約束します。 狭いスペースにも収納できる小型コンパクトポンプは、大型ポンプと同様に高い効率性を発揮します。

グルンドフォスでは、高圧を用いた不連続槽洗浄法やロボット式洗浄法向けの最新鋭のポンプソリューションをご提供します。

どの表面洗浄用ポンプもステンレス製で入手でき、効率性の向上や工程の完全制御に向けて、グルンドフォスの最新Eソリューションプログラムを採用したEモーターを装着することができます。

課題ソリューション
エネルギー効率は自動車業界でますます重要視されている。グルンドフォスのポンプは、統合型周波数コンバータMGEやCUEシステム点で高い信頼性があります。


【注意事項】

  • 自動車業界向けのグルンドフォスポンプは、いずれも、シリコンフリー部品を使用して製造することもできます。
  • 自動車業界向けの表面洗浄に使用されるポンプには、全て高効率EFF1電動機が装着されています。