レクリエーション施設のプロセス水

概要

要旨

水泳プールやスパ、アクアパークなどでは、グルンドフォスの水処理ソリューションが重要な働きをしています。 グルンドフォスの単段循環ポンプは効率良くプロセス水を循環し、最新鋭の薬注ポンプは水源の高い安全性を維持します。

レジオネラ菌が原因のリクリエーション用水中の汚染物質は、二酸化塩素や塩素によって防止されますが、これは、気体、粉末、液体の形で添加されます。 グルンドフォスの薬注システムは、これら全てに対応しており、さらに現場で塩素を生成することもできます。 減菌剤は普通の食塩を元に生成されますが、これには数々のメリットがあります。 生成されたばかりの塩素がいつでも手元にあるため、微妙な化学薬品の取扱作業を省くことができ、要件と正確に合った減菌剤が生成できます。 これにより貯蔵スペースや、それに関連する安全取扱上の注意が不要になります。

グルンドフォスの薬注ポンプは常に正確に化学薬品が添加できるため、薬品のみならずエネルギー節約にもつながります。また、各国の塩素注入規則を遵守するような調整を簡単に行うことができます。 薬注ポンプは、ろ過工程における凝集剤の添加、pH補正段階での酸や塩基の添加、サウナへの芳香剤の添加などにも使用できます。

さらに、リクリエーション用水用パラメータの各種測定分析装置も用意しています。

課題ソリューション
塩素の取扱は危険性を伴う。グルンドフォスは安全な環境を作るために現場での塩素生成のソリューションをご提供します。