部品洗浄

概要

要旨

グルンドフォスのポンプは、工業用部品洗浄機に最適で、お客様の要件に合わせて流量や圧力をカスタマイズすることが可能です。

単段/多段うず巻ポンプは、下記の2つの用途で、最高180℃までの温度、そして40バールまでの圧力という条件の下で動作します。

  • ボックス洗浄機
  • トンネル洗浄機

部品洗浄機用に利用できる標準ポンプの最高機種として、グルンドフォスでは、各種の溶媒が処理できるように開発された特殊ポンプを供給しています。 水中に油分が含有されている場合、シャフトシールの材質がこの特定の流体に耐えうるようにしなければなりません。一方、特に反応性の高い洗剤が使用される場合にも、この洗剤の問題に対処できるようにポンプの材質が設計されている必要があります。

当然ながら、どの部品洗浄機用ポンプも、洗剤や媒質を正確に注入するための薬注ポンプと一緒に納入することができます。

課題ソリューション
反応性の高い液体は部品洗浄の用途でしばしば使用される。グルンドフォスの専用ポンプは、洗剤や溶剤にも耐久性を持つ材料で作られています。
砂や金属の破片などが含まれる液体は、シャフトシールの表面を覆ってしまう。グルンドフォスの部品洗浄ポンプは二重シャフトシールを連続して利用でき、ポンプが液体によってダメージを与えられないようにマグドライブをご利用いただけます。
湯は機械のシャフトシールの寿命を著しく減らす、または故障を引き起こす可能性がある。グルンドフォスは、これらの課題を専門的に解決するシャフトシールを装着した最新ポンプソリューションをご提案します。
エネルギー消費はお客様にとって重要である。グルンドフォスの高効率Eソリューションは、要件を自動でポンプ性能に適合し、エネルギー消費量を削減することができます。そして、Eソリューションは国際的な効率標準を満たします。
在庫管理は電圧や周波数の違いによって困難である。グルンドフォスのEソリューションは、二重周波数・幅広い電圧レンジという特長があり、世界中で同じソリューションを適応することができます。そして、Eソリューションは必要な承認を得ることができます。