凝集

概要

要旨

凝縮や沈殿は、飲料水の純化に広く用いられている方法です。 凝縮は、水処理プロセスにおいて、微小粒子の除去を促進すべく、微小粒子の沈殿やろ過性を改善するために利用されています。微小粒子はろ過だけで除去しきれないことがあり、また、微小粒子が存在すると水が混濁します。

適切な凝集には、ポンプシステムや混合機、薬注ポンプからの流量を適切に管理する必要がありますが、グルンドフォスは凝集に必要なコンポーネントを全てご提供します。 グルンドフォスのSEポンプ製品群は、流量管理専用に設計されており、特に耐久性に優れ、乾燥した場所にも水中にも据え付けることができます。

グルンドフォスでは、凝集、減菌、pH値の調整など、各種技術に用いた大容量/小容量の薬注ポンプ装置一式をご提供します。 さらに、薬注工程や減菌工程を完全に制御するグルンドフォスの電子的・電気化学的機器は、お客様の既存のシステムにいつでも統合することができます。

乾燥材料作成用の高効率・高経済性のシステムが果たす水質改善法が、水処理に使用されつつあります。 グルンドフォスでは、有機凝固剤や高分子凝集剤を確実に投薬するPLC制御式完全自動システムをご提供します。

負荷条件を変更するには、小さな揚程で大きな流量が処理できるポンプシステムが必要です。 グルンドフォスAFGには、巨大なタンクでの混合に最適なエネルギー効率の高いソリューションがあり、流量がほぼ一定で酸欠流域が発生しにくいバルクフローを形成させます。 フローメーカーが使用できない構造のタンクの場合、グルンドフォス AMDおよびAMG混合機が利用できます。これは、耐腐食性材料で作られており、修理やメンテナンスが簡単で、過酷な環境下でも問題なく使用できます。

グルンドフォスでは、ポンプソリューションの選定、設置、運転、メンテナンスに至るまで、お客様の様々な要件を満たすための専門知識を有しています。 また、グルンドフォスの試運転契約は、日常メンテナンスからスペアパーツやポンプオーディットに至るまでの全ての段階をカバーする正確な設置作業やサービス契約を保障します。





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

ダウンロード


水処理用ポンプ

水処理用ポンプ

心臓部にポンプを使用した水処理。


水道事業プロフィール

1つ手前に戻る...

概要を見る。 Grundfos水処理施設プロフィールのパンフレット。


お問い合わせ
コンピテンスセンター

電話番号

中部:053-428-4760

FAX

中部:053-428-5005

ウェブサイト

http://www.grundfos.jp
サービス部

電話番号

053-428-4769

FAX

053-484-1013

ウェブサイト

http://www.grundfos.jp