エンジンルーム

概要

要旨

グルンドフォスでは、船舶業界において、整備しやすく高効率なエンジンを提供してきた長い歴史を誇っています。 グルンドフォスのポンプは、特にエンジンの冷却に関して、船艙内のエネルギー消費を50%削減することにより、競合製品との差別化を図っています。 不必要にポンプをフルスピードで回転させるのではなく、周波数コンバータを用いて、海水の実温度に応じてクーラントポンプの速度を調整しています。

この専用ポンプは、寿命が長く、メンテナンスが簡単です。 グルンドフォスの船舶用ポンプは、エンジンルームの冷却以外にも、下記の用途に使用できます。

  • エジェクタポンプ
  • 船の底荷
  • 消火・雑用
  • 船底の汚水処理
課題ソリューション
シャフトシールの漏れは、修理や取替が難しい。グルンドフォスの船舶用製品群は、予期せぬ漏れや故障に備え、シャフトシールを簡単に修理・取替できるような専用の設計をしています。
新しい規制によると、船舶業界のCO2排出量を20%削減しなければならない。グルンドフォスは、CO2排出量を削減するために、船の冷却装置のエネルギー消費を最大60%削減します。

 

【注意事項】

グルンドフォスの船舶用ポンプ全機種には、下記の証明書に準拠しています。

  • ロイド船名録
  • デット ノルスケ ベリタス
  • アメリカ船級協会
  • イタリア船級協会
  • 中国船級協会
  • ロシア船級協会
  • インドネシア船級協会
  • アメリカ沿岸警備隊
  • 日本海事協会