商業ビルの空調

概要

要旨

【最適なポンプで快適さと効率性を向上】

ポンプは循環システムの心臓部であるため、システム全体の効率性向上やユーザーの快適性を保障するためには循環を正確に制御することが重要です。 空調に関して言えば、グルンドフォスCBSは、性能や信頼性が保障されている優れた高品質ポンプを製造する長い歴史を誇っています。 グルンドフォスの制御機器およびそれに内蔵される周波数コンバータは、システムの機能性と柔軟性を保障し、ライフサイクルコストを最小限に抑えることができます。


【広い視野で】

ポンプは、循環システム中の個々のコンポーネントが効率良く作動する上で重大な影響力を持っており、システム全体の性能を大きく左右します。 そのため、空調システムを設計する際に、適切なポンプを選択することが非常に重要になってきます。 グルンドフォスは、ポンプを選択する際に役立つ知識と経験を有しています。


【速度制御は完全制御を意味する】

グルンドフォスの電子速度制御は、システムの負荷に応じて常に適合するインテリジェントなポンプの運転を実現し、最大効率・最小限のエネルギー消費を保証します。 さらに、季節的な変化や気候的な変化に合わせて運転状態を調整することができます。