Water2Life in ケニア

water2life in kenya

16,000以上の人々に安全な水を

Water2Lifeの活動は、2010年にケニアで始動しました。当時は何千もの人々が安全な水を手にできない状況にありました。そこでグルンド フォスは3年間で11もの給水システムを設置。これにより16,000以上の人々が安全な水を手にすることができるようになりました。

ケニ ア北部はしばしばひどい干ばつに見舞われていたことから、Water2Lifeは初めてのプロジェクトをこの地で始動することにしました。この地域に住む 人々は遥か遠い川まで歩いて水を汲みに行っていましたが、乾季にはあらゆる水源が完全に干上がってしまう事態でした。更に汚れた水が原因の病気が後を絶ち ませんでした。しかし、Water2Lifeの活動によってこの状況が変わることとなったのです。

グルンドフォス社員は、国連世界水の日へ の協賛、オークションやイベントの開催などの様々な活動を通して、3年間に渡り寄付金を募りました。その後2年半で10の給水システムを設置という目標を 達成しましたが、それ以降も取り組みを続け、3年で11の給水システムを設置しました。


Water2Lifeの成果

●16,000以上の人々が安全な水を入手可能になりました。
●11の給水システムを設置しました。
●子供たちの健康状態が改善され、教育に集中できるようになりました。
●地域の人々が農作物を育てることができるようになり、持続可能なビジネスを行えるようになりました。
●女性は水汲み以外の仕事に携わることができるようになりました。
●地域の人々は水の取り扱いについて知識を得ることができました。

<a href="http://www.macromedia.com/go/getflash/" target="_blank">Flash Player</a>をインストールされることを推奨します Flash player

Want to know more?
water2life

グルンドフォスのホームページに対する評価をお願いします。



その他コメント

メールアドレス